请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 你好
现在、我有 IWR1443+mmwaveDevPack+TSW1400板、我希望自动测量数据、而无需每次手动点击雷达工作室中相应的"TSW1400ARM"和"Trigger Frame"按钮、这样可以在持续测量大量数据时节省大量时间和人力。
我看到有人发送了一个问题。‘’Radar Studio v1.7.4.0:我能在自己的软件中实现 Lua shell 的功能吗?‘’ e2e.ti.com/.../617312
我想知道我是否想取代对 RADAR Studio 中相应按钮的人工点击、是否需要在我自己的 lua 编译器中实现相应的 Studio 雷达操作?
是否可以通过使用 MATLAB ?以及如何获得相关 信息以提供指导?