This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:AFE5809 EVM + ADC-FMC 适配器+ KC705 kintex 7 FPGA 板接口

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653041/afe5809evm-afe5809-evm-adc-fmc-adapter-kc705-kintex-7-fpga-board-interface

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5809

在 ADC-FMC 适配器板的帮助下、我将 AFE5809 EVM 板与 KC705 FPGA 板连接。 但我必须对 FPGA 中的 LVDS 接口进行解串化。 我尝试将差分端转换为单端输出、并按位时钟和帧时钟对数据进行采样。 但采样的数据看起来是错误的。 您能告诉我如何在 FPGA 中使用 ISERDES2逻辑吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subash、

    对延误表示歉意。 您是否能够确定您需要什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有找到在 FPGA 中实施 LVDS 接口的方法。 请帮助我们、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subash、

    遗憾的是、我们没有 Xilinx FPGA 源代码。 您是否能够从 Quartus 项目文件中访问 LVDS 接口代码?