Thread 中讨论的其他部件:TDC1000、 PGA460
你(们)好
请就以下用例向我们提供您的意见?
我们的客户将测量大约1cm 到100cm 的空气距离。
我们有 TDC1000-TDC7200EVM。
1.是否可以使用 TDC1000解决方案实现上述应用?
2.如果可能,建议使用哪种传感器?
贝斯特雷加兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Akeem:
我们正在研究类似的应用。 我们正在尝试感应瓶子中的液位、因此范围从大约1cm 到20cm、而精确到+- 1mm 将是很棒的。
TDC1011 IC 似乎非常适合这种情况、但是、我们的传感器将位于瓶子的顶部、因此我们实际上会测量到水面的距离(我们应该在那里进行反射)。 您是否仍会推荐 PGA460而不是 TDC1011这样做?
非常感谢、
Pambo
尊敬的 Pambo:
鉴于最大距离仅为20cm、 您可以将驱动电压降至 PGA460的6V 工作要求、以确保还可以最大限度降低传感器的振铃衰减效应、从而帮助您进行最小距离测量。 您实际上可以为变压器的中心抽头提供低于 PGA460 6V 最低要求的电压。
PGA460 GUI 包含嵌入式功率预算计算器。 假设您以1Hz 的速率对系统执行 Ping 操作、我建议您使用负载开关在每次超声波测量之间完全断开电源。 对于单次突发和监听周期、PGA460的最小预设记录长度为4.096ms (或大约~70cm)。 在115kBaud 下使用 UART 接口时、需要为 PGA460加电~2ms 以发送命令并读取结果、并在初始加电时额外加电~3ms 以进行批量配置。 所有三个步骤(1.批量阈值写入、2. 突发/监听命令、3. Pull Results)得出的总通电时间为9~10ms。
以下是针对此应用推荐的高频配置的功率预算计算示例: