This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1011:空气中距离测量的可行性

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC1011, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649588/tdc1011-feasibility-of-distance-measurement-in-the-air

器件型号:TDC1011
Thread 中讨论的其他部件:TDC1000PGA460

你(们)好

请就以下用例向我们提供您的意见?

我们的客户将测量大约1cm 到100cm 的空气距离。

我们有 TDC1000-TDC7200EVM。

1.是否可以使用 TDC1000解决方案实现上述应用?

2.如果可能,建议使用哪种传感器?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    nA na78、

    TDC1011主要用于液体传输介质应用(即流量计量、液体识别)。 相反、我建议客户考虑 PGA460、这是一款适用于空气耦合应用的集成超声波驱动器和接收器。

    考虑到客户对1cm~100cm 的极短距离要求、使用 PGA460时有三种可能的解决方案:
    1)双静态变压器驱动低频传感器对(30-80kHz)
    2)单静态变压器驱动高频传感器对(180-480kHz)
    3)双静态变压器驱动高频传感器对(180-480kHz)

    最佳解决方案是方案3 (双静态变压器驱动高频传感器对)、因为接收唯一元件的衰减时间可能会最小化到低于1cm 的等效持续时间。 高频传感器针对短距离和高精度进行了优化。 要更好地理解所述的三个选项、请参阅 PGA460超声波模块硬件和软件优化应用手册(www.ti.com/.../slaa732)。

    对于高频换能器的建议、我建议将 Massa 200639-501 (E-188/220型)与高频率变压器配合使用。 高频率变压器选项包括:
    1) TDK-EPCOS B78416A2386A003变压器
    2) Wurth Electronics 750316928
    当联系这些公司中的任何一家获取样片时、请务必提及您正在使用 TI PGA460开发超声波感应解决方案。 有关空气耦合传感器和变压器的完整列表、请转至 :e2e.ti.com/.../620399
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akeem

    感谢你的答复。


    在您提供的1至3解决方案中、双静态变压器解决方案需要两个 PGA460器件?
    您是否具有用于双静态配置的参考电路?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    nA na78、

    在双静态模式下运行只需要一个 PGA460。 您可以在 www.ti.com/.../technicaldocuments 页的"设计文件"部分中找到双静态变压器驱动器的原理图/布局示例 、如下所示:
    PGA460双静态传感器变压器驱动器小型设计文件(www.ti.com/.../slac759)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    nA na78、

    有关其他高频传感器示例、请参阅《具有 IO-Link 的超声波距离传感器参考设计》(www.ti.com/.../TIDA-01386)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akeem

    感谢你的答复。

    我可以看到 slac759材料。

    因为我没有 PGA 460 EVM、所以让我展示以下内容。

    是否可以使用 PGA460 EVM 套件连接第二个换能器进行双静态配置?
    (尽管似乎可以通过使用 J10接头来实现。)

    请您回复。

    BestRegare
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    nA na78、

    是的、可以连接第二个换能器来启用 PGA460 EVM 子卡上的双静态配置。
    默认情况下、PGA460 EVM 子卡配置为单静态配置、因此您需要购买自己的双静态传感器对。

    PGA460常见问题解答#4.4.5显示了如何重新配置子卡以针对变压器或桥式驱动模式启用双静态对:
    www.ti.com/.../slaa733.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akeem

    感谢您的回复、我明白了。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:   

    我们正在研究类似的应用。 我们正在尝试感应瓶子中的液位、因此范围从大约1cm 到20cm、而精确到+- 1mm 将是很棒的。   
    TDC1011 IC 似乎非常适合这种情况、但是、我们的传感器将位于瓶子的顶部、因此我们实际上会测量到水面的距离(我们应该在那里进行反射)。 您是否仍会推荐 PGA460而不是 TDC1011这样做?   

    非常感谢、   

    Pambo   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pambo:

    PGA460或 TDC1000在检测距离超过1.5m 时都是可行的选择。 此应用的限制是传感器振铃衰减时间、而不是 IC 选择。 PGA460超声波模块硬件和软件中讨论了衰减振铃时间
    优化( www.ti.com/.../slaa732.pdf )。

    由于您的应用专注于非常短的距离和高精度性能、我建议您考虑在双静态变压器驱动的高频换能器对(180-480kHz)中使用 PGA460。 这将确保您能够在+/-1mm 分辨率下实现1cm 的下行距离。

    如果双静态传感器对太宽、则应仅使用单静态变压器驱动的高频传感器。 变压器线性传感器对于该模式非常重要、可实现单静态传感器的最佳短距离测距。 重新发布之前的建议:我建议使用 Massa 200639-501 (E-188/220型)与高频率变压器配合使用:
    1) TDK-EPCOS B78416A2386A003变压器
    2) Wurth Electronics 750316928

    当传感器位于瓶子的顶端时、如果1cm 距离可检测目标太短、您是否可以选择进一步使传感器凹陷以抵消最小范围。 例如、如果最小可检测距离为3cm、您是否可以将换能器提升/定位2cm、以检测1cm 的真正瓶液位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:  

    非常感谢您的全面回复!

    我们正在研究一种具有300kHz 传感器的双稳态解决方案。 我将遵循您的建议并进一步调查。  

    我们的应用是手持设备、电源效率非常重要。 对于此范围(1-20cm)的300kHz 传感器驱动电压、您有什么建议或起点吗?  

    非常感谢、  

    Pambo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pambo:

    鉴于最大距离仅为20cm、 您可以将驱动电压降至 PGA460的6V 工作要求、以确保还可以最大限度降低传感器的振铃衰减效应、从而帮助您进行最小距离测量。 您实际上可以为变压器的中心抽头提供低于 PGA460 6V 最低要求的电压。

    PGA460 GUI 包含嵌入式功率预算计算器。 假设您以1Hz 的速率对系统执行 Ping 操作、我建议您使用负载开关在每次超声波测量之间完全断开电源。 对于单次突发和监听周期、PGA460的最小预设记录长度为4.096ms (或大约~70cm)。 在115kBaud 下使用 UART 接口时、需要为 PGA460加电~2ms 以发送命令并读取结果、并在初始加电时额外加电~3ms 以进行批量配置。 所有三个步骤(1.批量阈值写入、2. 突发/监听命令、3. Pull Results)得出的总通电时间为9~10ms。

    以下是针对此应用推荐的高频配置的功率预算计算示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:   

    这非常有用、感谢您提供样片功率预算! 这为我们提供了现阶段非常宝贵的见解。   

    基于此、我想知道我们是否可以改用 TDC1011、以便能够在更低的驱动电压下运行并进一步降低功耗和振铃衰减? 或者、对于最大20cm 的范围、您是否不建议远低于6V 标记?   

    再次非常感谢、   

    Pambo   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pambo:

    对于20cm 的最大距离、PGA460或 TDC1011都是可行的备选器件、即使驱动电压较低也是如此。 如果您发现 TDC1011可实现更高效的节能、我认为没有理由不考虑该器件。 考虑到我在 PGA460方面的经验、我对 PGA460有偏见、而且我已经测试/证明了这一非常短距离的概念。

    如果您对 TDC 器件有更多问题、我可以与我们的 TDC 专家联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:   

    实际上、我倾向于继续使用 PGA460。 您的 TDC 专业同事可能需要询问有关驱动电压的信息、只是想了解可以节省哪些功耗、但从您之前发送的内容来看、消耗似乎已经可以接受了!   

    祝你一切顺利、   

    Pambo