This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:可信任的最大距离?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651758/opt8241-cdk-evm-max-distance-believable

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

借助3DToF 系统估算器、我可以使用50-80MHz 调制频率获得100m 的最大距离、并且不启用 DeAlias。 500mm 深度分辨率。 是的、它需要像预期那样大量的光。 我不明白芯片如何能够在没有经销商的情况下毫不含糊地解决距离问题。 您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    系统估算器工具主要是功率计算器、它告诉您在给定容差范围内检测给定距离处放置的物体所需的功率。  但您的观点是很好的--工具输出应该考虑到 c/(2*f)理论限制。  请注意、该工具中只有一个频率设置、而不是两个频率设置。  如果启用了去混叠、为了估算功率、使用两者中的最高频率、并使用 f = GCD (f1、f2)表示频率。

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    感谢您的回复。 现在更有意义、但根据您的回答、我有更多问题:

    1. 当我选中 Dealias enable 框时、电源会增加~50%。 由于该工具不知道第二个频率、该数字是正确的还是基于一些隐藏的假设?
    2. 由于该工具允许的最大设置为100m、您能否确认芯片支持允许该设置的频率对、例如50MHz 和51MHz 或80MHz 和81MHz?
    3. 是否可以任意选择这两个频率? 数据表似乎没有指定这一点。

    假设光线充足、我仍然不敢相信此芯片组能够满足50M 至100M 范围的项目要求。 您可以确认吗?

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    1. 当我选中 Dealias enable 框时、电源会增加~50%。 由于该工具不知道第二个频率、该数字是正确的还是基于一些隐藏的假设?

    >>要计算功耗、请使用 f1和 f2的平均值。  要计算精度、请使用 f2 (两者中较高的频率)。

    1. 由于该工具允许的最大设置为100m、您能否确认芯片支持允许该设置的频率对、例如50MHz 和51MHz 或80MHz 和81MHz?
    2. 是否可以任意选择这两个频率? 数据表似乎没有指定这一点。

    >>这两个频率不能任意选择。  请参阅随附的电子表格--这是一个执行此操作的工具。   尤其是绿色突出显示的行、理论上、您可以使用该行到达100m。  然而、100M 需要大量的功率、因此还会存在其他实际限制。

    e2e.ti.com/.../DealiasCalc_5F00_v2.xlsx