This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:接地方案

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651759/opt8241-cdk-evm-grounding-scheme

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

在 EVM 文档中、有两个用于接地连接 GND 和 GND_SIGNAL 的原理图网。 这适用于传感器板和照明板。 PCB 布局文件表示它们是单独的、我在原理图中找不到它们连接在一起的任何位置。 您能解释一下这是怎么可能的、还是我遗漏了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    您是否参考了 OPT8241-CDK-EVM 原理图? 它们是否未连接回 PMIC?

    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我看到它们确实通过传感器板上的 OPT8241芯片连接在一起。 然而、只有 GND 通过连接器引出至照明板。 未发出 GND_SIGNAL。 奇怪的是、在照明电路板原理图和布局上、有两个不同的接地 GND 和 GND_SIGNAL、我无法看到它们是如何连接在一起的。 如果有任何见解,将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在与设计电路板的工程师交谈后、两个接地端是电路板边缘的桥接器。