This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:TDC1000-TDC7200 EVM 浓度测量 TOF AVG 值更改

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652589/tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-tdc7200-evm-concentration-measurement-tof-avg-value-changing

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

你好。 我想问一个问题。 I m 使用 TDC1000-TDC7200 EVM 进行浓度测量。 对于每1000个样本、ToF AVG 值将改变1ns。  我的 AVG/STDEV NUM_ELEMENTS (>0)值为100、触发更新频率为200毫秒、TDC_Select 为 START-STOP123。 这1ns 的上升是正常的? 或者在整个运行时间内,起始 ToF 值只能变化+/- 1ns? 。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前我们的贸发局专家正在度假。 乍一看、我怀疑这不是异常的、但我需要在另一位工程师回到办公室后与他们进行检查。

    此致、
    布莱尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待您的回答。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在这个问题之前问过、但我无法回答。 ToF AVG 值或 ToF STDEV 变化1ns 吗? 哪一个?  哪种情况下的变化是正常的? 对于 ToF AVG 值或 ToF STDEV (ns)? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的标准是什么? 如果为1ns,则为1ns (TOF AVG 或 TOF STDEV?) ? 是针对所有工作时间还是针对每个样本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您何时回答?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于30000个样本(例如:96125 ToF 平均值)、系统正在稳定运行、但随后该值发生变化、例如它立即下降96000。 然后是最后的96000标度值。 它的原因是什么????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果油液中的浓度没有变化、则 ToF 不应变化太大。 ToF AVG 不可能实际保持在1ns 内、但我想这是可能的。

    由于换能器无法读取返回信号、TOF 极有可能发生急剧变化。

    为了帮助我、请发送您的设置信息(传感器频率、EVM 配置文件、传感器到反射器的距离、传输介质等)。 此外、请分享 GUI 的屏幕截图以显示您描述的行为。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将发送它。 我想问另一个问题。 如何在 GUI 中定义传感器到反射器的 ToF 值距离? 因为它对于计算 ToF 值很重要。 传感器  与反射器之间的距离和 GUI 中的液箱液位之间的距离是否相同? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    传感器和反射器之间的距离不会输入 GUI 中。 GUI 所做的就是测量 ToF。 如果您知道介质中的声速、则可以计算距离;如果您知道距离、则可以计算介质中的声速。

    如果设置正确、并且您已在储罐液位选项卡中输入介质的正确声速、则应在储罐液位选项卡中看到传感器和反射器之间的正确距离。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想测量浓度变化、因此我认为液箱液位会随着时间的推移而变化。 是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不能使用同一传感器同时测量浓度和水平。 如果您要向液体中添加物料、油箱液位将发生变化、但除非您有第二个传感器测量液位、否则您将无法看到变化。

    液箱液位选项卡仅根据与当时测量的传感器的 ToF 计算距离。 如果您想测量液箱液位和浓度、则需要让一个传感器向液位向上点火、并让一个传感器在固定距离内通过液位向反射器点火。

    请阅读以下应用手册、其中介绍了超声波的浓度和液位感应:
    www.ti.com/.../snaa220a.pdf (适用于液位传感、流量传感和液体识别应用的超声波传感基础知识)
    www.ti.com/.../snaa265.pdf (用于液体识别和污染检测的超声波感应)
    www.ti.com/.../snaa270.pdf (使用超声波感应来监测容器液位)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了,我想知道,为什么 tof 值每次都会变化125ns。 我找不到原因。 当浓度改变时、我求解了 tof 值的变化和稳定、但 tof 值再次变化125ns、可能是10000个样本 、我不会再次改变浓度、但 tof 正在变化125ns。

    我想测量塑料箱中的浓度、使用1个压电体时、距离约为7cm ı m。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我的配置、每次更改的时间为125ns
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将看一下该配置。 请发布统计图选项卡的屏幕截图、其中显示了您在上面描述的内容。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图形会以这种方式持续一段时间。 但经过一段时间后、125ns 突然下降、然后它继续不变(在95000ns 内)。 经过一段时间后、tof 值再次下降125ns 并继续(94875ns)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时125ns 在增加、并且会持续。 有时、当密度发生变化时、会出现剧烈波动。 此外,密度的波动亦有波动,但我认为不应出现这种波动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已长时间使用此卡? (例如两天。) 如果您长时间未工作、您是否会跑很长时间并分享结果? 因为我的结果超出了1ns 的范围。