This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:如何在 awr1243中启用单个 CSI 数据通道

Guru**** 2591200 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652540/awr1243boost-how-to-enable-single-csi-data-lane-in-awr1243

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

您好!

如何为 AWR1243启用单个 CSI 数据通道。

此致、

Maruthi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何在 CSI 中生成不带线路启动和线路端短数据包的单数据通道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maruthi、

    AWR 团队应尽快为您做出响应。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maruthi、
    行开始和结束用作标记、以在当前设计中存储 CSI 数据。 如果没有这些开始和行结束、我将无法生成数据

    您认为没有线路开始和线路结束有什么好处吗?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raghu。