This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:IWAR1443Boost:配置中的命令

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647516/iwr1443boost-iwar1443boost-the-command-in-configuratiion

器件型号:IWR1443BOOST

Hellow

我想知道配置(.cfg)文件中的命令"contModeCfg"。
 (mmWave_sdk_user_guide.pdf 中的 Page26)
我对该命令的陈述如下。
我的理解是否正确?

(1)
 通道配置0 1 0
 ・・・μ A
 contModeCfg 77 1 0 5000 0 42 1 1024
[我的理解]
 TX1 :下降1dB (注意1dB)

(2)
 通道配置0 1 0
 ・・・μ A
 contModeCfg 77 4 0 5000 0 42 1 1024
[我的理解]
 TX1 :下降4dB (注意4dB)

(3)
 通道配置0 3 0
 ・・・μ A
 ontModeCfg 77 4 0 5000 0 42 1 1024
[我的理解]
 TX1和 TX2:下降4dB (注意4dB)

Iwao Nouchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iwao、

    TX 功率回退格式应与本主题中提到的格式相同:

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellow


    感谢您的信息。
    我想更改 CW 模式的输出功率。
    我的理解如下。
    我的理解是否正确?

    (1) TX1将功耗降低10dB
     (TX 回退电源:0x00000A = 10)

      contModeCfg 79 10 0 5000 0 42 1 1024


    (2) TX2可将功耗降低10dB
     (TX 回退电源:0x000A00 = 2560)

      contModeCfg 79 2560 0 5000 0 42 1 1024


    (3) TX1、TX2和 TX3、将功耗降低10dB
     (TX 回退电源:0x0A0A0A = 657930)

      contModeCfg 79 657930 0 5000 0 42 1 1024

    Iwao Nouchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Iwao、

    是的、您的理解是正确的。

    此致、

    Adrian