This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/IWR1443BOOST:Task_param 自 urcture

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647882/rtos-iwr1443boost-task_param-sturcture

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我有一个问题、请帮我解决

现在、我学习毫米波 EVM 模块。

我还有一个问题、如下所示

Task_Params <-- 如果你显示 main.c 文件 ,找到这个结构,在哪里定义这个结构?

例如) mmwave_init.h 或 mmwave_param.h/c

 Task_Params 结构中包含哪个.c 文件头 ??

请 写下 有关 Task_Params 结构包含 的路由的信息

示例)/ti/sdk_00_09/task_param.h

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议采取几种措施来更好地了解我们的毫米波器件中使用的任务结构。

    首先、我将阅读涵盖毫米波(MMW)演示的文档。 这可以在以下位置找到:
    C:\ti\mmwave_sdk_ \packages/ti\demo\xwr14xx\mmw\docs\doxygen\html\index.html

    我强烈建议您首先查看此文档。 如果您有关于 TI-RTOS 的其他问题、请访问我们的 TI-RTOS wiki 页面 :processors.wiki.ti.com/.../TI-RTOS

    如果您在查看所提供的信息后有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复

    好的、我理解您的建议、现在我研究 html 中的索引文件

    我了解数据流和演示程序操作算法、但是

    显示的索引页面演示程序仅检测2D (x、y)坐标

    那么如何检测3D (x、y、z)坐标?

    Lastely SDK 版本具有3D 坐标演示程序? 或者获取3D 坐标的运动方式是什么?

    请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDK 中提供了一个3D 配置文件配置文件"profile_3d.cfg":

    \ti\mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw\profiles

    我还想请您注意我在上一帖子中引用的索引文件中的"数据路径-到达方向估算(x、y、z)"部分。

    请告诉我这些信息是否能解答您的问题、或者您是否需要其他信息。

    此致、
    Kyle