This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:AWR1443引导错误

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, UNIFLASH, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/646781/awr1443-awr1443-boot-error

器件型号:AWR1443
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMMWAVE-SDK

可以通过 串行端口加载 AWR1443 、 并且 nERROR_OUT 引脚为高电平、这表示没有发生错误。但当 SOP 组合设置 为001 MODE (__LW_AT__功能模式 ),时、器件无法工作,且 nERROR_OUT 引脚为低电平,并将 RESET 引脚,推至 nERROR_OUT 是高电平、但器件仍然无法正常工作。我的 QSPI 闪存为 S25FL116K0XMFB041

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、

    您是否正在尝试将二进制映像刷写到 AWR1443?

    要刷写到器件中,您可以使用 UNIFLASH 工具并将 SOP 模式设置为闪存模式( 101)。 您可以将 CCS 调试映像(xwr14xx_ccsdebug_MSS)刷写到 mmWave-SDK 中提供的器件中、路径为$mmWave_sdk_01_01_00_02\packages/ti\utils\ccsdebug。

    如果您在闪存 CCS 调试二进制文件时遇到任何问题、请告知我们。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghu

                我已经完成了 AWR1443的刷写、并 在功能模式下为 AWR 1443器件加电,串行端口 printf 信息显示了传感器启动错误。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、
    您是否仍然看到问题?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghu

            当我在 CCS 中分步调试程序,时、它返回 retval=1、如 下图所示。根本原因是什么?

              

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、

    如果您只是运行用户指南中提到的捕获演示而没有对现有代码进行任何新的修改,则没有理由获得这些错误。

    您是否对现有代码进行了任何修改?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、
    我对现有代码没有修改
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、
    很遗憾听到您仍面临此问题。
    SDK 演示代码目前正在使用中、并且尚未发现演示代码存在此类问题。
    是否确定设备上的刷写成功? 此外、您能否向我们发送侧重于 SOP 行的设置/EVM 图片?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raghu

               我有两块 awr1443升压 演示板  ,并且都有相同的问题。刷写闪存并将模式设置为功能模式,然后加电板,然后错误指示 LED 亮起。我开发的板 也有相同的问题。

    感谢您的关注

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    我想确认您是否已将 RadarSS/BSS 二进制文件刷写到 EVM?

    请参阅用户指南中的以下步骤:

    请确认是否将 BSS/RadarSS 二进制文件刷写到 EVM。

    -Raghu