This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:IWR1443EVM

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650390/ccs-iwr1443boost-iwr1443evm

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我尝试更改 Vital Signs 代码、但当我要检测两个范围时、例如0.3-0.5m 和0.5-0.8m。 我发现 MaxVal 对应的相位是独立的、输出相位是相同的。 您能给我一些建议吗?我需要在哪里重写或调整以获得我想要的数据? 非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhang、
    我将需要就此问题与生命体征专家进行讨论、下周某个时候我会为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我的问题怎么会出现、我正在等待您的回复~

    非常感谢^â_^

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、June、

    对于本演示、由于传感器检测到大约微米级的胸部位移、因此越近越好。 我建议您的受试者胸部距离应远至0.2米但小于0.6米。当此距离显著增加时、我肯定会期望结果更差。


    谢谢、
    Akash