This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642:IWR1642上 DMM 接口的驱动程序

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652862/ccs-iwr1642-driver-of-dmm-interface-on-iwr1642

器件型号:IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好!
IWR1642上的 DMM 接口驱动 程序是否已经完成?

我在毫米波演示包中找到了 cbuw_LVDS 的驱动程序、但现在我找不到 DMM 接口的驱动程序。

我希望 能找到有关 DMM 接口的应用、演示或驱动程序。

谢谢、
TIGE-Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiger、

    我将您的问题提交给了 IWR 团队、本周某个时候、有人应该会为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Akash,

    到目前为止、我还没有收到对 IWR 1642 DMM 驱动器的响应(最好进行演示)。 什么时候可以得到答案?

    此外、我还有另一个问题、即 IWR1642 LVDS 接口应用。 由于 LVDS 接口没有"VSync Start"和"VSync End"数据包、因此我从 LVDS 接口接收到的 ADC 原始数据将与 CHIRP 对齐。 LVDS 帧结构中是否有帧头标志、以便我可以检测帧头标志以实现 ADC 数据和 CHIRP 之间的对齐、否则、如何实现此功能? 我希望尽快作出答复。

    谢谢、
    TIGE-Zhang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiger、

    我对这种拖延感到非常抱歉,我已要求我们的两位专家来看看这一点,我们应该在星期一为你提供一个答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiger、

    我仍在尝试获取有关 DMM 驱动程序的答案。 我应该在星期四的某个时候给你答复。

    至于您的另一个问题、1443和1642的 LVDS 接口具有帧时钟、0->1转换是帧的起始。
    时钟是从正边沿开始的 DDR 样式时钟(尽管极性可能为负)。
    数据是位串行的、1642在 lane0上有 Inphase、在 lan1上有 Quadature 数据。

    因此、对于16位数据和2个通道的4个 Rx 通道、每个采样将有16 x 4位。
    如果每个线性调频脉冲有128个样本、则为16x4x128。
    如果每帧有64个线性调频脉冲、则两个通道的每个通道上有16x4x128x64 -> 524288位、即262144 LVDS 时钟。

    请参阅数据路径编程人员指南 swra555的第4.1节。



    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiger、

    遗憾的是、DMM 驱动程序未完成、我们现在还没有完成的时间表。 如果您想稍微谈一谈您的应用、我可以与软件团队联系、我们可以尝试为您找到替代解决方案。


    谢谢、
    Akash