This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR1243 Tx 快速开关开-关隔离

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652520/awr1243-awr1243-tx-fast-switch-on-off-isolation

器件型号:AWR1243

你好、冠军、
   客户询问了 AWR1243中的 Tx 快速开关开-关隔离。 他们解释说、当我们关闭射频输出时、它是射频输出引脚上的底部信号电源。 我们是否已经对其进行了测试?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    AWR 团队应在接下来的几天内为您提供答案。

    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、
    您对此问题是否有任何更新?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    很抱歉耽误你的答复。

    您能否详细说明一下"关闭射频输出时、射频输出引脚上的底部信号电源"这一含义。 "?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、
    它是关断时 RF 输出引脚上的本底噪声。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    在我们的正常线性调频脉冲操作中、TX 在采样窗口期间打开、否则关闭。

    我们的所有测量都基于 TX 打开的时间。

    您是否知道客户要求提供此类数据的原因?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、
    他们没有说出确切的原因、但他们说他们在其他供应商的数据表中找到了此参数。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    隔离大于25dB。 您能否与客户讨论他们在系统级别有哪些要求?

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、
      非常感谢您的回复。
      客户表示此参数会影响相位噪声性能、但他们没有评论我们的规格是否足够。

    此致、
    Adam