This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642:使用 CCS 调试 IWR1642 EVM 板时、请先关闭电源、然后再打开电源。 UART 器件无法再打开

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652308/ccs-iwr1642-when-debugging-iwr1642-evm-board-with-ccs-power-off-and-then-on-the-uart-part-can-not-open-any-more

器件型号:IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

 使用 CCS 调试 IWR1642 EVM 板时、 请先关闭电源、然后再打开电源。 UART 器件无法再打开。

您需要关闭电路板电源、关闭 CCS 并清除 COM 端口、然后它将起作用。

或者需要通过 UART 进行连接。

如何解决?

谢谢