This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:HDC 1080的处理-缓冲材料-

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652198/hdc1080-handling-of-hdc-1080---cushioning-material--

器件型号:HDC1080

您好专家。

感谢您的特殊支持。

我已获得有关标题问题的支持。

我已经检查了处理指南、我知道有机化合物和化学纤维会影响传感器。

我的客户将使用以下材料的缓冲材料存储 HDC 1080。

①Static 屏蔽袋

②Antistatic 塑料袋

③Electrostatic 铝屏蔽袋

请告诉我这些材料是否有任何可使用的材料。
此外、请告诉我们是否有推荐的缓冲材料。

我很抱歉给你多次麻烦。

雷加尔最好的酒店

福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福泽-圣、您好、
    回答您的问题没有问题。
    只要(1)(2)和(3)上列出的袋子干净且完全密封、就不会有问题将器件留在里面。 当您提到缓冲液时、您是否考虑在袋内填充物料? 一般而言、无需使用此填充材料。 您可以将气泡袋包装在包装袋外、以用于运输目的。

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose-San、

    很抱歉、未收到回复。
    有关存储方法的更多信息、请参阅应用手册。
    我知道、除非是影响 HDC1080的物质、否则袋内不会影响 HDC1080的精度。
    我的客户也理解这一点。

    在客户的 HDC 1080中、输出精度存在错误、
    这是我想解决的情况。
    我将在另一个主题中向您提出一个问题。

    最好的雷加尔
    福泽