This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:帮助准备 Allegro PCB 布局文件返修至焊盘 PCB 转换?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648119/iwr1443boost-help-to-prepare-allegro-pcb-layout-file-brd-to-pads-pcb-translation

器件型号:IWR1443BOOST

您好!

IWR1443BOOST 评估板布局使用 Cadence Allegro、但我们使用焊盘布局、焊盘可以将 Allegro 返修文件转换为焊盘 PCB、 但它需要有 Allegro 的人员为我们做准备并向我们发送转换文件夹、附件是准备的过程。 有人能帮我们解决这个问题吗?  

此致、e2e.ti.com/.../AllegroToPADSconvert.docx

Feng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Cadence 支持网站上有一个主题。

    communities.mentor.com/.../8152

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有 Allegro、您能否在 Allegro 端执行转换工作。 我们可以在焊盘侧执行转换工作吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    目前没有焊盘的转换原理图。 我们正在努力在2018年发布 IWR1xxx EVM 的 Altium 版本(1443、1642)
    当前数据库仅为 Allegro。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    我不需要您翻译原理图、我已经这么做了。 我确实需要您按照我之前在该主题中附加的说明为我做 Allegro PCB 布局转换准备、如果您同意、我可以压缩翻译所需的 PADS 文件、 然后、您可以按照说明生成 Allegro 返修文件和其他内容(请参阅说明)并发送给我。 因此、我可以使用新生成的 Allegro 返修 文件转换为 PADS 文件。

    谢谢!

    圣诞节快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、
    我问过其他硬件应用工程师、我们没有为其他客户做过这件事。 在 Word 参考中、在我们没有软件的 PAD 侧、您需要发送 PADS 步骤1、2的文件以及 PADS 步骤3的一些变量列表。 我们在工程 PC 上没有 PADS 软件。

    您可以发送文件、我们会尝试、但我们不确定结果。

    我不确定此过程需要多长时间、第三方 CAD 服务可能会更快地为您转换此过程。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    非常感谢您的帮助。

    附件是将 Allegro 返修文件转换为 PADS PCB 文件所需的 PADS 文件"、还包括转换步骤、请使用这些文件生成传输文件并发送给我、拥有 Allegro 的任何人都希望在这方面提供帮助、请访问 appreciated.e2e.ti.com/.../AllegroToPADS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    非常感谢您的帮助。

    附件是将 Allegro 返修文件转换为 PADS PCB 文件所需的 PADS 文件"、还包括转换步骤、请使用这些文件生成传输文件并发送给我、拥有 Allegro 的任何人都希望在这方面提供帮助、请访问 appreciae2e.ti.com/.../7268.AllegroToPADS.zipted

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、
    我使用过 Cadence PCB Editor 的16.6版、但翻译不起作用。 我可以将 Cadence 布局文件读取到 Altium 中、但我也不知道如何将其转换到焊盘中。
    有些第三方会进行布局转换、我认为您需要这条路由。
    Tessolve 就是一个示例。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joe 的尝试。