主题中讨论的其他器件:CC3220SF-LAUNCHXL、
大家好、 我使用 CC3220SF-LAUNCHXL 和使用 SPH7050的定制 AFE4403模块。
我已经阅读 了 TI 的 SLAA655 和 TIDU124 说明。
在注释中、它显示了这一点
- PPG 信号的脉动部分被视为“AC”成分,而主要由静脉血、皮肤和组织产生的非脉动部分被称为“DC”成分。
- 心脏同步交流信号约为直流电平的1%。
- R =(红色 ACrms /红色直流)/(红外 ACrms /红外直流)
- 本文档不详细介绍 SpO2计算、
了解"直流分量"的定义。 但是、"DC of IR"或"DC of Red"不是。
我目前正在读取 LED2VAL、ALED2VAL、LED1VAL、ALED1VAL、LED2-ALED2VAL、 将 PRF 配置为500Hz 和25%占空比后、LED1-ALED1VAL 寄存器。
在 计算 SpO2之前、我正在读取每个寄存器256次、因此在数组中缓冲256个样本。
1."红外线的直流"或"红外线的直流或红色"是什么意思? 此外、如何在存储256个样本后计算该直流值? 只需平均256个样本即可计算直流值?
最后、如果比率公式仅要求红色/IR LED 的调制比率、R =(红色的交流 RMS /红色的直流)/(红外的交流 RMS /红外的直流)、
是否无需读取 ALED2VAL、ALED2VAL、LED2-ALED2VAL 和 LED1-ALED1VAL 寄存器?
或者、我应该使用 LED2-ALED2VAL 数据进行计算(红色的 ACrms /红色的 DC)、使用 LED1-ALED1VAL 数据进行计算 (红外的 ACrms /红外的 DC)?
这4个寄存器(ALED2VAL、ALED2VAL、LED2-ALED2VAL 和 LED1-ALED1VAL)的用法非常令人困惑。