This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:板载 XAR1243而不是 XAR1443

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648412/iwr1443boost-xar1243-on-board-instead-of-xar1443

器件型号:IWR1443BOOST

AR1443EVM-010上通常使用 XAR1243芯片而不是 XAR1443芯片吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhon:

    对于 ES2.0器件、这种情况在 xWR1443 ES1.0器件中很常见、但 ES2.0器件的 SO 较少。 勘误表中描述了这两者之间的差异: www.ti.com/.../swrz074a.pdf


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最新的生命体征 GUI 是否适用于具有 XAR1243芯片的电路板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhon:

    对拖延表示歉意。 您对此有什么幸运吗?

    我不相信这会是因为二进制文件仅兼容 ES2.0芯片。


    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhon、

    实际上、Vital Signs 项目的早期(测试版)版本与预发布的 ES1.0器件配合使用、因此可以回答您的问题、是的、Vital Signs 项目仍然可以在两个硬件平台上工作。  我相信大家现在有2.0个内部芯片(EVM)、因此您现在也可以使用 Akash 提到的最新生命体征项目。

    此致、

    Chris