请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 尊敬的 TI 专家:
我有一些客户关于 IWR1642的问题。 请检查这些问题吗?
Q1:他们希望输入来自外部信号的一些触发信号、并开始通过垂体计时进行感应。
有可能吗?
Q2:如果 Q1中为是、则从触发器开始传感、完成测量和数据传输需要多长时间。
请告诉我们每个延迟时间吗?
(1)从触发到开始测量的时间
(2)从开始测量到停止测量的时间
(3)从停止测量到数据传输的时间
问题3:如果问题1中的问题是,请告诉我们如何实现这一目标? 它们可以输入到什么信号以及它们可以输入到什么位置?
非常感谢您的评论。
此致、
Nobu Arai