This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 IWR1443Boost 天线的信息

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650807/information-on-iwr1443boost-antenna

主题中讨论的其他器件:IWR1443IWR1443BOOST

大家好、

我将在 MATLAB 中为 IWR1443设置一个仿真模型。 为了改进我的模型、我需要有关内置天线的信息、即天线孔径、天线增益和传输峰值功率。 到目前为止、我只能从 TI IWR1443估算器中找到有关发射天线增益9dB 和接收天线增益9dB 的信息。

非常感谢!


最棒的
Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dominic、

    您是否见过 IWR1443数据表? 您正是针对特定线性调频脉冲配置的天线增益。 视场为+/- 60度、Tx 功率为12dBm。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    感谢您的快速响应!

    是的、我确实阅读了 IWR1443数据表、但找不到相关信息。 老实说、我想知道为什么在 IWR1443Boost 评估板上实现的天线信息会列在芯片的数据表中? 不管怎样、您能给我写准确的页码吗?

    最棒的
    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dominic:

    我的错误是指第13页上的 IWR1443BOOST 数据表。


    谢谢、
    Akash