This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:外部组件的替代产品、制造商已淘汰或标记为停产

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651034/afe4404evm-alternate-for-external-components-that-are-either-obsolete-or-marked-end-of-life-by-the-manufacturer

器件型号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4404

我已经查看  了 AFE4404开发指南(SLAU621A–2015年5月–2015年12月修订版)第11.3节中的 AFE4404 EVM 原理图、并且列出了一些制造商不再生产的组件。 我将使用 AFE4404和三个不同的 OSRAM 光学模块制作一些原型、我希望使用与我稍后在生产设计中使用的相同的器件。  

请为以下组件建议替代项

器件型号 制造商 说明 列表
C1005X5R1C105K050BC TDK 电容、µF、1 μ F、16V、+/-10%、 X5R、0402  表7中列出。 AFE4404 EVM 物料清单
GRM155R71C104KA88D Murata 电容、μF、0.1 μ F、16V、+/-10%、 X7R、0402  表7中列出。 AFE4404 EVM 物料清单

感谢您的阅读。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    对于上述器件、您可以使用常用的陶瓷电容器。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradin、您好!

    感谢你的答复。 我能够找到具有稍高直流额定电压的替代电容器。