This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:天线仿真的 IWR1443BOOST 结果

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/646758/iwr1443boost-iwr1443boost-results-of-antenna-simulation

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

您好!

请提供 IWR1443评估模块(IWR1443BOOST)上天线的仿真结果。

 Iwao Nouchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Iwao、

    《IWR1443BOOST 用户指南》第15页提供了天线模式。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    感谢您的信息。

    天线图形还有其他数据吗?

    Iwao Nouchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能 告诉我 IWR1443BOOST 天线的仿真使用了什么吗?

    (例如: ANSYS HFSS)

     

    Iwao Nouchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Iwao、

    我仍在尝试查找此信息。 我应该在本周的某个时候为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Iwao、

    遗憾的是、我们无法提供 IWR1443的任何射频模型。 这一问题已在以下帖子中得到解决: e2e.ti.com/.../2243157

    如果您有任何其他问题、请告诉我。


    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的答复。
    我没有其他问题。

    Iwao Nouchi