This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1443BOOST:刷写 MMW 演示后、NERR_OUT LED 亮起

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652915/rtos-awr1443boost-nerr_out-led-is-on-after-flashing-mmw-demo

器件型号:AWR1443BOOST

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

TI AWR1443BOOST 板有一些问题。 我有这个板几个月了、它以前运行正常。  

但是、在我今天在 MMWAVE_SDK_01_00_00_05文件夹中使用 mmw 演示对其进行了刷写并删除了 SOP2之后、  

nerr_out 指示灯亮起、如下图所示:

然后、我使用 mmWave_visualizer 来配置电路板、在按下电路板中的 nrst 按钮后、nerr_out LED 熄灭、但是、visulizer 会报告错误-1、如下所示:

当我使用 CCS 调试 MMW 演示时、我出现异常错误、如下所示:

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可视化工具显示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    我已将您的问题提交给 AWR 团队、本周有人应该会为您解答。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!
    此处刷写的是什么图像? 您是否修改了演示图像?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Raghu:

    我在 MMWAVE_SDK 文件夹中使用了名为 xwr14xx_mmw_demo_mss.bin 的.bin 文件:

    C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw

    我没有对该.bin 文件进行任何更改。

    Tim