This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:基本概念

Guru**** 2589195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648852/ccs-iwr1443boost-basic-concepts

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

您能告诉我线性调频脉冲和帧之间的关系吗?

在 Vital Signs Demo 中、ADC 采样频率为2000kps、对吧? 但是从串行端口读取的数据是20/s、您能解释一下吗?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    张您好、

    线性调频脉冲是频率扫描、一组线性调频脉冲一起形成一个帧、用作雷达处理的观察窗口。

    您提到的两个频率是完全不同的规格。 ADC 采样频率来自雷达前端、但串行端口通过 UART 将所有经过后处理的数据从 EVM 传输到您的计算机。

    强烈建议查看线性调频脉冲编程指南: www.ti.com/.../swra553.pdf


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

       感谢您的回复、我如何获取原始 ADC sanpled 数据? 或者换句话说、如果我想看到100Hz 的振动、如何调整输出数据频率?

    谢谢  

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    张您好、

    我建议查看线性调频脉冲编程指南: www.ti.com/.../swra553.pdf

    如果您有更多问题、请告知我们。


    谢谢、
    Akash