This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:IWR1443BOOST

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650869/ccs-iwr1443boost-iwr1443boost

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

在 ZIP 文件中的 Gerbers 中找不到复杂的天线层。

我们可以在 PDF 上看到它们、但不能在 Gerber 上看到它们。  他们似乎失踪了。  请发送指向 IWR1443BOOST 板上所有层的光绘文件的链接。

此外、在哪里可以找到可编辑的格式的原理图、这样我们就不需要重新绘制所有内容了?

谢谢、Peter

================================================================================================

顶部是 Gerber。  底部是 PDF、其层类似、但右侧没有天线层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图和布局在 Cadence Allegro 工具中完成。

    我在 PCB 编辑器中打开了1443升压板文件、并重新导出了页面和钻孔文件、 它们位于随附的 ZIP 中。

    随附硬件设计指南、其中讨论了射频连接(特殊的第2层孔)、第1层接地共平面波导、射频带状线和天线。  在您的顶部彩色图片中、蚀刻已关闭。   射频布线和天线不是原理图元件、而是在布局中绘制。

    硬件设计指南提供了 GPCW 参考、天线尺寸取决于您所需的天线设计。

    我们正在进行到 Altium 的转换、在 Altium 中、可能有一个 xWR1642、该 xWR1642因 LVDS 通道而异、您可以将1443和1642区有所不同。  我会的

    转发 Altium 项目、因为它尚未联机。

    请告诉我们、新生成的光绘文件是否能解决您的部分请求。

    此致、

    Joe Quintale2e.ti.com/.../1219_5F00_1443gerberdrill.zipe2e.ti.com/.../HardwareDesignChecklist_5F00_V0p7fix_5F00_IWR1443_5F00_SWRR150.xlsxe2e.ti.com/.../mmWave_5F00_hw_5F00_design_5F00_guide_5F00_rev_5F00_9.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以看到4层、但缺少3层。  我们的 Sunstone 软件可以实现6层。   IWR1443BOOST 是一个7层板。 ?  是否关闭了某些层、或者您认为这是我们的软件?

    谢谢、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1443_5F00_layout_5F00_122617_5F00_check.zipI采用了6层、顶层、L2、L3、L4、 L5和底部、并在 Cadence PCB 设计器中绘制它们、并将.art 文件导入到 GC Prevue 中

    它们都存在的页面查看器。

    我包含了从 Cadence 绘制的.art、.GWK (光绘导入到 GC Prevue)和.pdf 文件。

    在 IWR1443BOOST_revA 布局中、必须对齐正确的文件。

    PG#、页面名称、文件名(.art)

    1、 丝印顶部、SST

    2、 金属屏蔽顶部、SMT

    第3 层-第1层顶部、顶部

    第4层、第2层、第2层

    第5层、第3层、第3层

    6、第4层、L4

    第7 层、第5层、第5层

    第8 层、第6层底部、底部

    9、 Soldermask 底部、SMB

    10、 SilkscreenBottom、SSB

    11、大纲、大纲

    请在此 zip 文件中检查文件、并告诉我您是否仍缺少任何内容。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在开始设计和开发专用电路板之前、我们将 Gerbers 的电路板商店发送给我们、以了解我们是否可以使用 IWR1443制造产品。  我们从我们的董事会商店 Sunstone 收到了这一信息、这是一家大型商店。  是否有任何方法可以向上松开规格?

    谢谢、Peter

    ------------------------
    "很抱歉、这个 PCB 被证明是不投标的。   
    过孔填充的间距太小、需要最小5密耳。
    过孔太小、无法填充、最小可填充大小为.010。
    根据注释、不应更改 BGA 的面罩开口。 目前的开口为.78mil、太小。 允许的最小遮罩环形长度为3mil。
    总的来说,这对我们来说太紧了。
    作为 FYI,Rogers 不提供标准的混合铜重量。 这通常是一个特殊订单项。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、
    是的、电路板的布局规格极具挑战性。 当前的 EVM 板供应商是简化电路。

    很抱歉、我没有为您提供不同的布局规格。 Rogers 4835 LoPro 1/2盎司 ED 铜是用于射频的材料
    顶层、4mil 内核。
    此致、
    Joe Quintal