This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:发送器引脚问题

Guru**** 2587945 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652544/tdc1000-transmitter-pin-issue

器件型号:TDC1000

您好!

   我正在使用水流量计、因此我使用1MHz 传感器音频-孔传感器、该传感器需要3V 至5V 的峰间电压、但在 TD-1000的 TX 引脚处仅获得750mV 的电压。 问题出在哪、或者如何提高 TDC1000 TXPin 的电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rashmi、

    我对延迟答复表示歉意。 我们的大多数工程师目前都在度假。 请参考支持更高电压的 TDC1000-GASEVM: www.ti.com/.../tdc1000-gasevm

    您将能够从该页面找到原理图和配置。

    此致、
    布莱尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我的问题仍然没有得到解决、那就是在发送器引脚上没有获得5V 的发送器信号、请向我建议我根据 GAS EVM 电路进行连接的问题是什么、我在 GAS EVM 中注意到的一件事是它们 是否使用了 BSTEVM 电路来获得高峰值到峰值电压?是否还应将该电路用于流量计?

    此致

    Rashmi hm