主题中讨论的其他器件: DRV401
大家好、
我尝试使用台式20引脚 SOIC 封装的 DRV411对闭环电流传感器进行原型设计。 由于我使用现成的 SOIC 转 PDIP 原型板、因此无法连接封装底部的散热焊盘。 所以、我已经交叉检查了几次、似乎一切都连接正确。 不过、当我施加5V 电源时、封装变得非常热、大约3-5秒后、输出从大约2.4V 变为1.1V、我认为这可能是某种保护模式。 那么、首先、如果没有正确对其散热焊盘进行散热、该封装是否会完全不起作用? 散热焊盘是否还需要连接到 GND、或者是否可以悬空? 我尝试在封装顶部使用一些热膏和散热器、但似乎没有帮助。 由于事情变得太热、我无法安全地测量所有引脚上的电压、以了解我是否连接了错误的东西。
简而言之、以下是我认为正在进行的操作(通过引脚):
1 - REFSEL2 = VSS/GND (参考电压0、0 = 2.5V VOQ、标称值)
2 - OVERRANGE =无连接
3 -霍尔1
4 - 霍尔2
5 -霍尔3
6 -霍尔4
7 -错误=无连接
8 - GSEL1 = 5V、通过10k 上拉电阻器(高增益模式1000V/V 开环)
9 - GSEL2 = VSS/GND
10 - Vdd = 5V
11 - ICOMP1 =连接到引脚16 (IAIN2)
12 - ICOMP2 =(次级)补偿线圈负极
13 - VSS/GND
14 - VSS/GND
15 - IAIN1 =(次级)补偿线圈正极和分流电阻正极(Rs+)
16 - IAIN2 =连接到引脚11 (ICOMP1)和负分流电阻器(Rs-)
17 - Vout =直接连接到测量设备,输入阻抗高>1M
18 - REFIN =通过20 Ω 电阻器连接至引脚19 (参考输出)
19 - Refout =连接到引脚18、无外部连接
20 - REFSEL1 = 0、0、0、用于2.5V Vouq
因此、每次断开一个器件的连接似乎不能让 IC 冷却。 Vref 引脚和 VOQ (IP = 0A 时的 Vout)似乎从未正确过。 发生什么事了?!?!
我们非常感谢您的任何帮助。 我将在晚饭和杂务后上传原理图;)
谢谢、
Dave