This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC101:DDC101 -对于行为模拟模型、如果在 DATA_transmit 之前有新的 FDS、DATA_VALID 会发生什么情况

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC101, DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650514/ddc101-ddc101---for-behavioural-simulation-model-what-happens-to-data_valid-if-new-fds-before-data_transmit

器件型号:DDC101
主题中讨论的其他器件: DDC112

您好!

我正在为客户开发 FPGA。 FPGA 主要通过 SPI 与多个外部传感器相连。 其中一个(或两个)是 DDC101。  对于我的 ALDEC Riviera (VHDL)仿真测试台、我正在开发 DDC101的行为模型。

我正在模拟用户应用程序中的临界情况、在生成下一个 FDS 之前、不会提取 FDS 事件中的数据。 在数据表中、我没有对这种情况下的 DATA_VALID 行为进行任何说明。 即,我没有看到 FDS->DATA_VALID 处于非活动状态的任何典型时间。 例如、在 DDC112中、声明如果未获取数据、DATA_VALID 脉冲为高电平。

谢谢、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    对假期中的延误表示歉意。 您是否最终解决了您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    感谢您回来。

    遗憾的是、我仍然没有回答我的问题、因此我只是对仿真模型进行了最佳猜测。 不幸的是,我不知道这与现实有何关联。

    我需要知道的人给出答案。 或者、是否有用于 DDC101的开发板? 也许我可以进行实验室设置和测量。

    谢谢、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    您是否有兴趣切换到 DDC112? 这些器件具有相同的功能、我们不建议从 DDC101开始进行新设计。 DDC112还具有一个可用的 EVM。