This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3002EVM:OPT3002EVM

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3002EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652904/opt3002evm-opt3002evm

器件型号:OPT3002EVM

您好!

我正在尝试下载 OPT3002EVM 软件、但由于网站显然在维护中、因此无法下载。 我在过去的两天里一直在尝试。 是否有任何其他方法可以下载此软件?

谢谢

Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Prethi、

    我刚尝试使用 Internet Explorer 下载文件。 但是,有了铬,这个地方似乎就停了。 您使用的是什么浏览器? 您可以尝试使用另一个浏览器吗?

    如果仍有问题、请发送电子邮件给我:Bhandari、地址为 TI.com、我将直接向您提供文件。

    最棒的

    Alex