This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:在传感器和电路之间使用长导线

Guru**** 2588805 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652693/pga460-q1-to-use-a-long-wire-between-transducer-and-the-circuit

器件型号:PGA460-Q1
Thread 中讨论的其他器件:PGA460

如果我在换能器和 PGA460之间使用大约10米的导线、我会获得输出吗? 如果是、请建议我如何操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chehthan、

    阅读 PGA460数据表中的第10.1节"布局指南"、我认为不建议基于以下支持:

    "模拟返回路径引脚 INP 和 INN 最容易受到噪声的影响、因此应按进行布线
    尽可能短并直接与传感器相连。 确保 INN 电容器靠近引脚以减小
    接地线的长度"

    我相信、最好将 PGA460保持在尽可能靠近传感器的位置、并使用10米距离的电力和通信线路。

    此致、
    布莱尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 PGA460芯片无法实现、则可以使用任何其他芯片来增加传感器与电路之间的距离。 由于我们有这一要求、请建议我使用 PGA460以外的任何其他驱动器芯片来驱动超声波传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chehthan、

    如布莱尔所说、不建议这样做、但仍然可以在换能器和 PGA460 IC 之间使用10米的电缆。 这不是器件的限制、而是超声波返回数据的低幅度和灵敏度。 因此、我们没有可供选择的 IC。 对于大多数使用模拟前端将原始信号放大几个数量级(dB)的系统而言、情况确实如此。 将传感器放置在靠近 AFE 通道的位置将产生最佳的返回路径性能。

    为了减轻任何可能耦合和干扰超声波返回数据的天线等效应、我建议您使用屏蔽电缆。 此外、如果您使用基于变压器的驱动器、则可能需要考虑使用宽规度线、以避免由于线阻而导致的驱动损耗。

    布线越长、远距离性能的风险就越大。 我建议您在 PGA460 IC 旁边进行试验和比较传感器性能、而在用10米导线隔开的情况下进行试验和比较。 本实验将帮助您量化扩展布线引入的 SNR 损耗。