This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT01:Lmt01脉冲问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LMT01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651032/lmt01-lmt01-pulse-problem

器件型号:LMT01
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!
我们使用"LMT01QLPGQ1"温度传感器与 cc2650模块集成
为此、我们在数据表中使用 NPN 晶体管制作了附加的电路数字图、其中描述了它将根据温度提供脉冲数、但当我们在 CRO 上观察时、它提供的脉冲数非常少、为100毫秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    电路看起来很好、这是我在测试板上看到的。 唯一可能出错的是将 Vp 和 Vn 交换。 能否将 VN_NOT 与您的 cc2650断开并将其连接到示波器? 请在您拍摄后向我提供示波器照片。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aaron

    这里是 IAM 连接在100ms 周期内捕获的示波器图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    屏幕快照看起来与 LMT01的输出波形不同。 它应持续输出脉冲计数。 如果您正确获取 Vp 和 Vn、则需要仔细检查 LMT01。 此外、您所使用的 NPN 晶体管是什么。 我正在使用2N3904。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aron

    我们使用了 BC847 NPN 晶体管  、在该低脉冲中有更多的脉冲

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    我不确定是否理解您的评论。 您使用的 NPN 晶体管应该可以正常工作。 您是否有机会验证引脚是否反向?

    Aaron