请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1642、 SYSBIOS、 MMWAVE-SDK
工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
我一直在尝试在 SPI 从模式下配置 AWR1642升压。 我能够配置它 pinmux 并设置参数、但当我执行 SPI_Transfer()时、DSS_MAIN 组件失败。
然后、我意识到、如果之前的传输未正确发生、则无法在循环中调用 SPI_Transfer。 这让我编写 GPIO ISR、以便在主器件准备好请求数据时触发 SPI_Transfer。 我不熟悉 TI-RTOS 和 SYSBIOS、如果我能获得一些有关如何将中断附加到 GPIO 的指针。 我要感谢。
谢谢、此致、
Rakshit