This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT9221:执行相位偏移校正时出现问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652842/opt9221-problems-performing-phase-offset-correction-calibration

器件型号:OPT9221

我正在编写代码来实现 相位偏移校正校准过程的某些部分。  首先、OPT9221之前配置为双频模式、illum_P 信号工作正常。当我修改 ind_freq_data_en 和 ind_freq_data_SEL 设置以生成 单独的频率数据时、我不会看到设置更改在触发 OPT9221时生效。

是否有任何其他寄存器在更改 了 ind_freq_data_en 和 ind_freq_data_SEL 设置后必须更新?  是否存在任何时序注意事项? 进行此更改时、必须停止计时发生器?

此致、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    我在 OPT8241-CDK-EVM 上尝试过双频运行、设置 IND_FREQ_DATA_EN = True、然后调整 IND_FREQ_DATA_SEL、将会改变频率、这可以通过改变相位图颜色来明显看出。

    频率1.

    频率2.

    Larry