This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642

Guru**** 2588825 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652140/awr1642-awr1642

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件: AWR1443

您好!

我使用的是 AWR1642板、我想对其进行无人机高度实验。

根据 TI Resource Explorer、提供了 AWR1443的过程。

我能否为 RADARSS 刷写 xwr16xx_radarss_rprc.bin

和 xwr16xx_mmw_demp.bin 上的 MSS。  

并运行无人机_海拔 高度 GUI

这是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Suraj、
    尽管示例是针对 AWR1443的,但它也应该适用于 AWR1642。

    对于 AWR1642、您只需刷写"xwr16xx_mmw_demo.bin"即可、因为这是一个包含 RADARSS、MSS 和 DSS 的元映像。

    您无需单独为 RADARSS 刷写"xwr16xx_radarss_rprc.bin"。

    如果您遇到任何其他问题、请告知我们。

    谢谢、
    Raghu