This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:为何 Radar Studio 捕获数据"adc_data.bin"始终延迟?这是软件的错误吗?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650886/awr1642boost-why-radar-studio-captured-data-adc_data-bin-always-be-delayed-is-it-a-bug-of-software

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

我使用 AWR1642BOOST 和 TSW1400通过 Radar Studio 捕获"adc_data.bin"。

我可以成功获取数据、但问题是上次捕获的数据将显示当前操作。

换言之、我无法获取在当前周期捕获的数据、数据始终来自上一轮。

谢谢、

金俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jinjun、

    您如何确认数据是旧数据?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    方法是、我通过分别设置无目标和存在目标来测试此错误。 然后运行 MATLAB 代码以计算距离或角度。 MATLAB 代码由大量数据验证。
    当我取出目标并执行测试时、按照 TI 教程从 TSW1400下载数据。 然后运行 MATLAB 代码以分析距离和角度、结果显示有一个目标。
    接下来、我在雷达前方放置一个目标、执行相同的步骤来下载和分析数据、结果显示我没有目标。
    现在、当我要测试特定数据时、我必须重复三到五次实验以确认正确的数据。因为捕获的第一次或第二次可能是旧数据。

    PS:执行测试时、我选择无干扰的清洁位置。

    此致、
    金俊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jinjun、

    您是直接使用 HSDC 专业版提取 adc.bin 还是使用 RadarStudio 获取 ADC 数据?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Raghu、

    我使用 RadarStudio 获取 ADC 数据、我不知道如何使用 HSDC 直接提取 adc.bin。

    金俊