This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:线性调频脉冲剖面设计

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653002/iwr1443-chirp-profile-design

器件型号:IWR1443
大家好,
我正在设计一个具有以下规格的 IWR1443应用:

物体距离:300米
距离分辨率:33厘米
采样频率:5MHz
拍频:120m 目标
距离单元数:1024
ADC 输出:500kHz 12位
、使用1Tx 和2 Rx 天线。

对于上述规格、我设计了配置。

sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
通道配置3 1 0
adccfg 0 1
adcbufCfg 0 1 0 1
1 profileCfg 0 77 2 4.5 207.38 0 2.27 1 1018 5043 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
帧配置0 1 1 1018 1 0
sensorStart


作为参考、我使用的是 MMW 演示代码。 我正在计算1D FFT。 我希望传感器能够正常工作、在一个线性调频脉冲 TX 和 Rx 之后、HWA 计算1024点 FFT、然后通知传感器停止。
然后、这些数据单元存储在雷达多维数据集存储器中、并随后通过 UART 进行传输。 我已经相应地设计了代码。 但问题在于上述配置、我不会在 UART 上获取任何数据。
配置似乎存在一些问题。
1.如何验证配置的正确性?
2.如何仅对帧进行去计算以计算1D FFT。

估算器使用的示例系统配置在向 UART 发送数据但无法验证其正确性时似乎起作用。

如何配置估算器进行1DFFT 计算?

谢谢、
Shailendra






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shailendra、

    您对毫米波传感估算器有什么问题? 这是我肯定会向您推荐的工具。


    谢谢、
    Akash