This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112:温度未出现时出现警报问题#39;不通过大腿、然后下降到低于 Tlow

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652911/tmp112-alert-problem-while-temp-didn-t-pass-thigh-but-then-drop-below-tlow

器件型号:TMP112

您好、假设当前温度为40、报警高电平为45、报警低电平为35。  

如果温度从40下降到32,它将触发报警?

从数据表图16中可以看出、 这种情况似乎不会触发警报?

如果没有,我们是否有办法实现它?

谢谢、新年快乐!

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:
    如 TMP112数据表的第7.4.4.2节中断模式(TM=1)所述、

    "在中断模式(TM=1)下、当温度超过 T (HIGH)或低于 T (LOW)时、警报引脚被激活
    寄存器。 当主机控制器读取温度寄存器时、警报引脚被清除。 以了解更多信息
    在中断模式下、请参阅上限和下限寄存器部分"

    请注意、如果配置寄存器中的故障位设置为"1"连续故障、图6中的图将在红色圆圈对应的时间显示警报、但这可能会触发相关章节7.5.3.4中提到的错误警报

    此致、

    何塞