This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDC1000-TDC7200EVM:默认固件怀疑。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652559/ccs-tdc1000-tdc7200evm-default-firmware-doubts

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

固件文件夹(TDC1000_TDC7200EVM)中提供的源代码的工作方式与为 GUI 加载的默认固件之间是否存在差异。

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prudhvi、

    最初加载到 EVM 上的固件很可能是旧版本。 我建议将其更新为最新提供的版本。

    此致、
    布莱尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、与给定的 EVM 源代码相比、我询问的是最新更新的固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    源代码应该是最新的固件、但我可以与同事一起验证。

    此致、
    布莱尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。