This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDC1000-TDC7200EVM:COM 端口监控器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652488/ccs-tdc1000-tdc7200evm-com-port-monitor

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

通过 USB 连接时、我想监控 TDC1000-7200 EVM 发送到主机的所有信息。 我如何才能做到这一点(需要软件)?

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prudhvi 您好!

    我建议您查找端口监听器或观察程序。 遗憾的是、我没有经常使用这些类型的程序、因此我没有具体的建议、TI 也没有我所知的自己的程序。

    此致、
    布莱尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、可以使用简单的 UART 转 USB 对其进行监控。

    此致、

    Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prudhvi、

    我相信有些软件解决方案不需要外部硬件来监控连接。

    此致、
    布莱尔