This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:内部基准频率

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652975/fdc2214-internal-reference-frequency

器件型号:FDC2214

我一直在编写代码来运行具有 Arduino 的 FDC2214传感器评估板。 我一直在尝试将二进制转换为电容、但没有取得很大的成功。 您能否解释一下基准频率、频率以及如何找到该值?

现在、我们将运行配置为使用内部振荡器的振荡器。 这是24MHz 吗? 我搜索过数据表、但无法找到我要查找的内容。 如果您能提供帮助、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    内部振荡器的值被列为绝对额定值的主时钟部分中的"fINTCLK"。 内部主时钟频率范围最小为35MHz、典型值为43.4MHz、最大值为55MHz。 作为建议、对于精密应用、我们建议使用外部振荡器、因为它们通常更稳定。 EVM 使用了良好的振荡器。

    可以在第9.3.2节的末尾找到计算电容的公式。 我想指出、对于大多数应用、实际电容值并不重要、报告的数据值通常足以进行处理。

    此致、
    布莱尔