This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:接收抽取链中的可变速率重采样器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652633/awr1243-variable-rate-resampler-in-receive-decimation-chain

器件型号:AWR1243

您好!

接收抽取链中的可变速率采样器块显示、输出与输入数据速率之比可为0.5 ~ 1。 是否有任何首选比率? 可变速率采样器使用的比率分辨率是多少?

谢谢、

RJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、

    您的问题已提交给 AWR 团队、该团队将在下周的某个时候为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RJ

    重新进样器没有首选比率。 重采样器内的比率设置由固件处理、对外部世界不可用。 采样率的分辨率为1Ksps。

    此致
    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Anil 和 Akash! 感谢你的帮助。

    RJ