This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:PCB 机械尺寸

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652694/iwr1443boost-pcb-mechanical-dimensions

器件型号:IWR1443BOOST

很抱歉、我的问题很简单、但我没有找到 IWR1443BOOST 船的机械尺寸。 有关固定装置位置的同一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    此信息在 IWR1443BOOST 页面上标题为设计文件的部分下提供。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akash。 我不得不深入探究。 PDF 文件不包含板的尺寸。 在 zip 文件中的某个位置、我终于找到了它、让我在这里分享它:

    电路板尺寸:3.18英寸 X 2.565英寸,或快速计算为毫米: 80.77 x 65.15毫米。 希望 IWR1443BOOST 板的数据表中提到它。