This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642BOOST:使用 DSS_UART

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648232/rtos-awr1642boost-using-dss_uart

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:TI-RTOS

女士们和先生们、问题是:如何在 mw_wave 演示中在 DSS 上使用 UART。

我已阅读折页:

e2e.ti.com/.../2259741

但我无法使用函  数 UART_writePolling (gMmwDssMCB.loggingUartHandle、*数据、大小)通过 DSS_UART 传输任何数据。

我尝试了 COM4和 COM5的速度不同 、但没有来自 DSS 的数据。

可能还有一些其他设置用于使用 DSS_UART、例如代码初始化或更改跳线或其他设置。  很高兴看到有关如何执行 DSS_UART 数据传输的分步说明。

期待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    在 AWR1642BOOST 上、两个 COM 端口分配给 MSS UART (一个用于 CLI [Tx/Rx]、另一个用于数据对象传输[仅 Tx])。

    如果需要使用 DSS UART、则需要将 AWR1642BOOST 与 MMWAVE-DEVPACK 堆叠、其中 DSS UART 会定向到通过 DEVPACK 枚举的 COM 端口(第3个)。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    感谢您的回答、非常有帮助。 现在我了解到、根据   MMWAVE-DEVPACH 的原理图文档、我可以在 AWR1642BOOST 上直接在 J5连接器的第4引脚上使用 DSS UART。

    DSS UART 现在适用于我。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    我与您有同样的问题、但我仍然不知道如何传输数据、您能向我提供有关这方面的更多详细信息吗?

    非常感谢、
    Jian