请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
您好!
在 TDC1000-TDC7200EVM 上工作时、我有关于一些时序的问题。 我用某种平均值来测量 ToF (例如、对于平均周期=16的示例、停止数=5)。
当发生第五次停止时、TDC7200会向 TDC1000发送另一个触发信号、而 TDC1000会发送新的 START 信号。
问题:最后一次停止信号和下一次触发信号之间的延迟是多少? 我们是否可以配置该计时、以便在进行平均值计算时延迟下一次测量?
提前感谢您的回答者。
此致、
Thierry