This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:tdc1000

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, OPA2357, LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651760/tdc1000-tdc1000

器件型号:TDC1000
主题中讨论的其他器件: OPA2357LM2733

如果我想提升来自 TDC1000的信号以增加信号(假设增加5倍)以获得更好的感应距离、 OPA2357放大器是否是理想选择? TDC 产生的方波应该使用哪种特定类型的放大器、或者我更好地构建自己的放大器电路? 我读过、对方波进行放大需要一个具有大量带宽的放大器、但不知道更多带宽。 我查看了规格表、没有看到任何太具体的内容。 感谢您的任何帮助或建议。

OPA2357:

www.ti.com/.../OPA2357

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可能缺少一些东西、但看起来放大器仅具有高达5.5V 的电源电压。 TDC1000本身几乎可以完成很多工作(5.5V VDD =大约5.2V 峰值传输电压)。 我不推荐它、因为它似乎不提供 TDC1000无法单独产生的任何额外电压。

    请查看 TDC1000-GASEVM (www.ti.com/.../tdc1000-gasevm)。 它主要与 TDC1000-TDC7200EVM 相同、但包含一个 BSTEVM 子卡、可将传输电压升至30V 峰值。 它使用 LM2733升压转换器从与 TDC1000相同的电源生成电压。 BSTEVM 的完整原理图包含在 TDC1000-GASEVM 用户指南中、网址为 :www.ti.com/.../sniu026a.pdf。 我建议将此作为开发升压电路的起点。

    需要记住的另一点是、传感器的理想驱动电压是中心频率的纯正弦波。 在 TDC 器件的电路设计中更容易实现方波输出、因此使用方波输出的原因就是这样。 不要太担心保留方波中的较高频率成分、因为最高效的电力传输将在传感器的谐振频率下发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    我还与 TDC1000合作、向 TDC1000提供5V 电源电压、但在 TX 脉冲时没有获得5V 峰峰值、我通过 CRO 测量了 TX 引脚上的脉冲、仅显示750mv。 向我建议您是如何获得5V 峰间电压的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我的情况与 Rashmi 所面临的情况相同。 AM 仅达到680mv 峰间值。 请建议我如何提高 Tx 脉冲。

    谢谢您的帮助