This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM95245:不使用远程传感器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM95245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652460/lm95245-not-use-remote-sensor

器件型号:LM95245

您好!

我有关于 LM95245的硬件设计问题。

我计划使用 LM95245内部温度传感器、但不使用远程(二极管)传感器。

我应该如何处理这些 D+和 D-远程传感器引脚?

只需保持断开(浮动)或上拉/下拉?

此致、

王先生

2017年12月27日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harry、
    如果不使用远程通道、您可以使端子保持悬空、但由于器件中存在二极管故障检测方案、如数据表中所述、如果检测到 D+短接至 GND、VDD 或 D+悬空、 如果选择了有符号格式、远程温度读数为–128.000°C;如果选择了无符号格式、则远程温度读数为+255.875°C 此外、状态寄存器1位 D2也会置位。
    只要您忽略这些条件、就应该是可以的。
    但是、为什么不为您的应用选择本地温度传感器? 您可以在以下网站浏览我们的大型产品系列:
    www.ti.com/.../what-are-you-sensing.html

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose

    谢谢您的回复

    我在新设计中仅使用当前生产产品和仓库库存 LM95245。

    此致、

    王先生