This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP431:关于手动选择的 β 范围。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651573/tmp431-about-the-manually-selected-beta-range

器件型号:TMP431

您好!

 

关于 TMP431上手动选择的测试范围、我的客户提出了一个问题。

(问题)

自动选择的范围和手动选择的范围之间有什么不同点?

(Beta 补偿配置寄存器:1xxx 和0xxx)

根据数据表第22页、选择正确的 β 范围、

并在自动选择的范围内适当测量传感器温度。

 

我无法清楚手动选择的范围有什么不同。

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将查看此内容、并尽快返回给您。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    发布时、自动 β 范围选择是市场上的一项新功能。 我们建议客户利用此功能来获得便利。 但是、我们的器件还能够手动选择与竞争对手相同的范围。 使用手动选择时、器件不会更改范围。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    感谢你的答复。
    所选的 β 范围、我还有点困惑。

    (1)如果是自动 β 范围选择、
    该器件将自动检测 Beta 值、并将自动在 Beta 补偿配置寄存器上选择 Beta 范围。
    (指针地址:0x25,1xxx)
    例如,设备检测到“0.2”为 beta,自动选择的范围1 (1001)将自动选择。
    我的理解是正确的?
    (2)如果手动选择测试范围、
    首先、用户需要知道 β 值、并需要手动选择合适的 β 范围。
    例如,用户知道 beta“0.2”并手动选择 Beta 范围0(0000)。
    (指针地址:0x25 0xxx)
    我的理解是正确的?

    此致、
    Tao2199
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于假日季、我们的回复可能会延迟一些时间。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    是的、您的理解是正确的。 但是、关于问题2、您可以根据第28页的表10选择0000、0001或0010。

    谢谢、