This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP116EVM:设置 TMP116 GUI 时的错误消息。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652171/tmp116evm-the-error-message-when-we-set-up-tmp116-gui

器件型号:TMP116EVM
主题中讨论的其他器件:TMP116

你(们)好,先生  

将 TMP116 GUI 设置为附加文件时的错误消息。

请帮帮我。

               令人很烦

e2e.ti.com/.../TMP116.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、
    为了运行 TMP116 GUI、需要在安装向导期间在您的计算机中安装 LabVIEW 2016运行时引擎。 您必须选中一个复选框、以便它可以自动下载软件。

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我 已经设置了 LabVIEW 2017,但启动 TMP116 GUI 后总是显示相同的错误,您是否可以向我们提出建议?

                                        令人很烦

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议在安装期间仍选中 NI 运行时引擎框,这意味着卸载并安装 TMP116 GUI。 在当前配置中、您可能有没有运行时引擎的 LabVIEW。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    您很可能需要2016版本的运行时、但我无法在假期确认。 其他版本的运行时不会给您任何好处。 (它们不会取代自己。)