This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642:为什么 IWR1642 DSP 子系统在 SoC_init()挂起?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652282/ccs-iwr1642-why-iwr1642-dsp-subsystem-hanged-at-soc_init

器件型号:IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当我在 CCS 中编译 MMW 演示 DSS 工程时、它会在这里显示一些警告。  

在 CCS 调试模式下运行 DSS 子系统时,它将挂起在 SoC_init()。

但是、当编译器优化选项从 off 更改为 o3时、仍会在那里发出警告、但不会再在 SoC_init()处挂起。

问题是什么?

谢谢

日志是 attached.e2e.ti.com/.../log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    这可能意味着 优化关闭后的代码大小可能会超过由 linker/cmd 文件分配的大小。

    在编译期间、请检查在 cmd 文件中编译和分配的空间之后使用的.code 空间。

    SDK 用户指南中的以下部分(适用于 SDK_01_01_xx_xx )可能会有所帮助:

    6. 4. SDK 演示的共享存储器使用情况(xWR1642)

    请将生成的代码大小与为 IWR1642编译的毫米波演示代码大小进行比较、以查看其大小超出分配空间的位置。

    谢谢、

    Vaibhav